请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720S-Q1 您好!
我们希望对以下函数具有 GPHY 要求。
1、数据 传输速率:
接口类型:SGMII
3. 单线对以太网。
可以支持 IEEE1588协议。
但我们发现 DP83TG720系列可满足1/2/3项要求。 但可以满足 IEEE1588协议?
如果满足上述条件、可以帮助向我们提出建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望对以下函数具有 GPHY 要求。
1、数据 传输速率:
接口类型:SGMII
3. 单线对以太网。
可以支持 IEEE1588协议。
但我们发现 DP83TG720系列可满足1/2/3项要求。 但可以满足 IEEE1588协议?
如果满足上述条件、可以帮助向我们提出建议吗?