This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801ACBT

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245688/ds160pt801-ds160pt801acbt

器件型号:DS160PT801

使用 DS160PT801重定时器进行 PCIe 通信时存在问题。 这是同一个工程、但只有两个不同的编译(完全相同的布局和组件)、但其中一个编译仍无法正常工作。 我们已经能够转储所有寄存器、但无法弄清问题是什么。 您能给我们一个关于这两个附件 cfg 文件的意见吗?

是否有任何专家可以在该 toe2e.ti.com/.../good_5F00_retimer_5F00_regs.cfge2e.ti.com/.../bad_5F00_retimer_5F00_regs.cfgpic?上参加会议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucian:

    请允许我花点时间来查看寄存器配置文件并回复您。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucian:

    您能否就"不良"重定时器电路板上发生的情况进一步描述该问题? 重定时器是否能够达到任何链路建立状态?

    另外、您能否说明一下您是否将 EEPROM 用于此电路板?

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设置为错误地解决。  

    您是否有可能从寄存器中看到组件是否完全相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅随附的重定时器 schematic.e2e.ti.com/.../DFM_5F00_SPIN2_5F00_01_5F00_IAN_5F00_2021.pdf

    孔原理图、项目的布局完全相同。 在最新的构建系列中、重定时器无法在 PCIe 上建立连接到 PCB 外部 miniSAS 连接器的链路。

    我们可以确认、时钟、电源电压、自举配置、存储器都得到了验证、而且 PIC uC 提供的用于 I2C 配置的硬件也是相同的。

    我们怀疑在不同的受控体或芯片版本上出现了错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucian:

    我将通过 E2E 向您发送一封私人消息、以便我们对此进行更详细的讨论。 我现在要标记为已解决、但将继续通过 PM 进行响应。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的好友请求。 然后、我可以向您发送消息。

    此致!
    大卫