This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216EVM:如何在测试眼图时让 EVM 进入高速模式

Guru**** 2839510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB216EVM, TUSB217AEVM-BC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232440/tusb216evm-how-to-let-evm-enter-high-speed-mode-when-testing-eye-diagram

器件型号:TUSB216EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB216TUSB217AEVM-BC

对于 TUSB216Q EVM、插头闪存盘可进入高速模式(CD:HIGH、ENA_HS: 高)、但测试主机模式眼图时、点击执行后、EVM 将进入全速模式(CD:High,ENA_HS:Low)而不是高速模式、测试眼图时如何让 EVM 进入高速模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用 TUSB216测试 USB2.0眼图、请执行此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla593/slla593.pdf 中的步骤。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循 应用手册。

    1、如果我不使用 u-disk、CD_P3和 ENA_HS_P3为低电平(LED 熄灭)。

    像以前一样打开 xHCI 电气测试工具。 在 chick "execute"后、DN 有脉冲、ENA_HS_P3 也有脉冲(大多数低电平)。

    注意 :蓝色波是 ENA_HS_P3或 CD_P3。

    CD_P3也有 优点(大多数 低电平)、因此我认为 TUSB216EVM 不会运行到任何有效模式。  

    2、在 TUSB216数据表中、引脚1和引脚2连接到主机或集线器。 但在 应用手册中、 引脚7和引脚8作为主机模式连接到 PC。 哪一个更好?

    3、如果我使用 u 磁盘、 CD_P3和 ENA_HS_P3为高级。

    在 chick "execute"后、删除 u-disk、DN 有优点、ENA_HS_P3 也有优点(最 低级)。

    但 CD_P3有 优点(最  高级别)、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    2.即使主机连接到引脚1和引脚2或者引脚7和引脚8,也没有任何区别。

    您能否分享您的测试设置图或照片? 您能否确认您使用 USB-IF 测试装置进行了测试?

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh:

    这是 TUSB217AEVM-BC、TUSB216EVM 的设置与之类似、只是更改了 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    Unknown 说:
    插入式闪存盘可进入高速模式(cd:HIGH、ENA_ HS:HIGH)

    这是高速模式下通道的正确状态。 如果您希望在测试期间看到高速模式、则 CD 引脚应为低电平、ENA_HS 引脚应按以下方式处于高电平(高速下行端口电气测试)。

    我想知道您是否按照以下步骤测试通道和眼图的状态。  请注意、如果您更改设置、则必须停止发送 test_packet、然后将其复位。

    1. 停止 TEST_PACKET
    2. 枚举总线
    3. 更改 EVM 上的设置
    4. EVM 上的复位
    5. 执行 test_packet

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh:

      如果要测试眼图、我该怎么办

    工作模式1:

    是否 需要执行步骤2?我发现无论是否按下、EVM 的 LED 都熄灭。

    无法进入高速下行端口电气测试模式

    您是否需要更详细的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    它显示您选择了主机端口控制上的端口2。

    您是否检查 PC 上是否检测到高速端口2? 将高速 USB 闪存驱动器连接到 PC 时、您可以通过 USB 设备树查看器检查该端口。 如果将 TEST_packet 发送到错误的端口、则示波器中不会明显显示高速下游端口电气测试模式。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh:

    端口2为高速端口。 我确定。 我还会使用  USB 设备树查看器进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    我使用您的设置进行了测试、并且能够看到补偿和高速下行端口电气测试模式的测试程序和我提到的步骤。 您能否逐一检查连接 PC 的电缆、USB-IF 测试装置或 SMA 电缆是否正常工作?

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh:

    您能用视频告诉我吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    我们将在星期一通过视频与您联系。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    您想查看确认 CD 和 ENA_HS 引脚设置的视频吗?或者您想查看确认符合性测试通过设置的视频吗? 您能解释一下吗?

    谢谢。

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stanton:

    我想看看如何从步骤1到最后一步进行操作。 如果测试通过、我还想查看 CD 和 ENA 的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    zip 文件包括以下内容:

    SetUpWProbe.jpeg -该图显示了 TUSB216EVM 的设置、包括电缆、EVM USB 至 SMA 分线板和示波器探头(读取 CD 和 ENA_HS)。

    enummarketing.MOV–此视频演示成功的枚举和示波器上显示的结果输出。
    TESTMODE.MOV–该视频演示了当用户点击"EXECUE"时、器件进入测试模式数据、数据成功显示在示波器上。

    HSAMode.MOV–此视频演示了当驱动器插入 EVM (又名器件从测试模式变为 HS 模式)时、CD 从低电平变为高电平、ENA_HS 保持高电平。

    CD_ENpinsHS.jpeg–该图显示了器件处于高速模式(CD 和 ENA_HS 均为高电平时)时 CD 和 ENA_HS 引脚的状态。

    e2e.ti.com/.../TUSB216EVM_5F00_debug.zip

    请告诉我们您可能有哪些问题。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gu、

    您是否有任何最新消息?

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stanton:

    抱歉、我无法对其进行测试、因为 这里没有示波器。 下个星期我 可以.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你让我知道,顾.

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我测试了 TUSB216EVM、但 CD 为高电平。 ENA 为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:  

    ENA_HS 应通过跳线拉至高电平。 绿色 ENA_HS LED 是否亮起?

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了跳线。 CD LED 亮起、ENA LED 熄灭。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gu、

    ENA_HS 设置的跳线处于哪个位置?

    此致!

    斯坦顿