Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS
大家好、
我们是否有 SN75DPHY440SS 的高级解决方案? 从数据表来看、 SN75DPHY440SS 支持12英寸输入布线、但客户的 FPC 电缆具有14英寸输入布线。 我们要担心的是、重定时器是否能够补偿这种长迹线?

如果不能、它们是否可以在布线中再增加一个重定时器、如下所示以提高信号调节能力?

期待您的回复。
此致、
岳雅登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS
大家好、
我们是否有 SN75DPHY440SS 的高级解决方案? 从数据表来看、 SN75DPHY440SS 支持12英寸输入布线、但客户的 FPC 电缆具有14英寸输入布线。 我们要担心的是、重定时器是否能够补偿这种长迹线?

如果不能、它们是否可以在布线中再增加一个重定时器、如下所示以提高信号调节能力?

期待您的回复。
此致、
岳雅登
尊敬的 David:
布线详细信息:MB -> FPC 或 FFC -> DB -> FPC 或 FFC -> MIPI 器件、共14.3英寸

考虑到成本、可以使用 FPC 或 FFC。
FPC 损耗: 219mm@1GHz 大约-3.2dB

FFC 损耗: 约为-1.37dB 的219mm@1.25GHz us

1.请估算 SN75DPHY440SS 是否可以涵盖客户设计案例
2.如果不是、两个 SN75DPHY440SS 串联是否可行? 我们是否有使用经验?我们是否对此有任何疑虑?
3、如果 不建议上述两项、我们有没有更好的方案来满足设计的需要?
此致、
岳雅登
亚登
DPHY440 RX 均衡器在1Gbps 时可提供高达4dB 的补偿、在1.5Gbps 时可提供5dB 的补偿、如下所示:

假设在1.5Gbps 时 FPC 1in 损耗为-1dB、8in 损耗为-3dB、2.5in 损耗约为0.6dB、0.5in 损耗约为0.12dB、因此1.5Gbps 时的总损耗为4.7dB。 因此、放置在主板上的一个 DPHY440就足够了。 您还可以在触摸板上添加另一个 DPHY440、以获得额外裕度。
迹线长度将取决于 DPHY440 RX 补偿功能、您需要放置 DPHY440以尽可能提高其 EQ 补偿。
谢谢
大卫