This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:最大输入布线

Guru**** 2769555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246257/sn75dphy440ss-maximum-input-trace

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

我们是否有 SN75DPHY440SS 的高级解决方案? 从数据表来看、 SN75DPHY440SS 支持12英寸输入布线、但客户的 FPC 电缆具有14英寸输入布线。 我们要担心的是、重定时器是否能够补偿这种长迹线?

如果不能、它们是否可以在布线中再增加一个重定时器、如下所示以提高信号调节能力?

期待您的回复。

此致、

岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚登

    我们可以要求此14英寸 FPC 电缆的实际插入损耗吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    布线详细信息:MB -> FPC 或 FFC -> DB -> FPC 或 FFC -> MIPI 器件、共14.3英寸

    考虑到成本、可以使用 FPC 或 FFC。

    FPC 损耗: 219mm@1GHz 大约-3.2dB

    FFC 损耗:  约为-1.37dB 的219mm@1.25GHz us

    1.请估算 SN75DPHY440SS 是否可以涵盖客户设计案例

    2.如果不是、两个 SN75DPHY440SS 串联是否可行? 我们是否有使用经验?我们是否对此有任何疑虑?

    3、如果 不建议上述两项、我们有没有更好的方案来满足设计的需要?

    此致、

    岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚登

    所需的数据速率是多少?  

    对于1.5Gbps 的 FPC 和 FFC 电缆的插入损耗是多少?  

    对于1Gbps、FPGA 和 FCC 电缆的插入损耗是多少?  

    如果无法提供足够的补偿、则可以级联两个 DPHY440。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daivd:

    我们的 MIPI 设计方框图如下、FPC (1.5英寸)插入损耗的仿真结果为: 1dB 而 FPC 8.8英寸几乎是 -3dB

    下面有两个问题。

     

    1. 如下图所示、可以将重定时器放在触摸板上吗? 或者需要置于 MB 上?
    2. 如您所述、我们可以级联两个 DPHY440、您是否具有规格。 是否符合布线长度或任何设计建议?

    此致、

    岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚登

    DPHY440 RX 均衡器在1Gbps 时可提供高达4dB 的补偿、在1.5Gbps 时可提供5dB 的补偿、如下所示:

    假设在1.5Gbps 时 FPC 1in 损耗为-1dB、8in 损耗为-3dB、2.5in 损耗约为0.6dB、0.5in 损耗约为0.12dB、因此1.5Gbps 时的总损耗为4.7dB。 因此、放置在主板上的一个 DPHY440就足够了。 您还可以在触摸板上添加另一个 DPHY440、以获得额外裕度。  

    迹线长度将取决于 DPHY440 RX 补偿功能、您需要放置 DPHY440以尽可能提高其 EQ 补偿。

    谢谢

    大卫