This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TNETE2201B:具有 TNETE2201BPJW (1.25千兆以太网收发器)的 Spartan-7 (XC7S50)接口

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: TNETE2201B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245785/tnete2201b-spartan-7-xc7s50-interface-with-tnete2201bpjw-1-25-gigabit-ethernet-transceiver

器件型号:TNETE2201B

尊敬的论坛成员:

我正在从事 PCB 设计项目、需要将 Spartan-7 (XC7S50)与 TNETE2201BPJW (1.25千兆以太网收发器)连接。 请引导我。

TNETE2201BPJW 数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tnete2201b.pdf?ts=1688657257170&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTNETE2201B%252Fpart-details%252FTNETE2201BPJW

Spartan-7数据表: https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/ds180_7Series_Overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将 FPGA 配置为对8b/10b 数据进行编码/解码、并通过并行接口发送/接收数据。  您还需要为器件提供一个125MHz 的参考时钟、该时钟为同步 TD [9:0]。  此外、为了同步接收器并对齐数据、您将需要定期发送 K28.5逗号字符。

    如果您在实现此器件时有其他具体问题或疑虑、敬请告知。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有 TNETE2201B 的任何参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我尚未获悉任何使用  TNETE2201B 的参考设计。  关于实现此器件是否有任何具体问题?

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,德鲁

    我的 FPGA 和收发器连接如下所示:

    TD[0:9]-> FPGA 组15用户 IO

    RD[0:9]-> FPGA 组15用户 IO

    RBC0、RBC1和 REFCLK->MRCC_15引脚

    该接口是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法找到有关不同 FPGA 引脚组的文档。  您能指出这些信息吗?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、请在下面找到我的备注:

    • VCC:好;常见的设计实践是为每个 VCC 引脚添加0.1uF 去耦电容器。 我会考虑确保 SERDES_VCC 上的该器件附近至少有一对去耦电容器。
    • DOUT:RPU 良好;通常至少为100nF 的交流耦合
    • DIN:通常看到至少100nF 的交流耦合。 我会考虑从 VCC_Rx 派生 VT、而不是从 SERDES_VCC 派生 VT
    • RC0/1:良好
    • TC0/1:良好
    • TD [9:0]:良好
    • Rd[9:0]:良好
    • LCKREFN、LOOPEN、SYNCEN:良好
    • RBC0/1:良好
    • REFCLK:良好
    • SYNC:GOOD

    谢谢。

    德鲁