This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:Vit 电压

Guru**** 2766135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246997/max3243-vit-voltage

器件型号:MAX3243

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。 客户在安装电阻器时犯了一个错误、设计了一个向 VIT 引脚施加1.65V 电压并将其发送给终端客户的电路。 我有两个问题。

<1> VIT 的阈值电压典型值为1.6V、最大值为2.4V、因此当施加1.65V 时、可能是 L 或 H、具体取决于器件。 或者、是否有可能获得既不是 L 也不是 H 的无限状态?

例如、驱动器的状态是否可能是不确定的、而不是其中一个突出显示的状态?

<2> 如果施加1.65V、是否存在不确定且过大的电流将在器件内部流动并使其损坏的风险?

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.6V 时、输入可能为高电平、低电平或振荡。 都会产生击穿电流。 请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    1.它可能很高-但它可能是不确定的、它将击穿大量的电流。 最佳做法是仅考虑最高的 VIT+(最小值)、以确保在整个工作范围内提供适当的偏置。  即忽略1.6V 并使用2.4V。  

    是的、该器件可能是不确定的、击穿电流 可能会 损坏器件-但这取决于分流的电流大小和产生的热量-它对器件不利-但它也可能不会自动损坏器件。 最大的问题实际上是、在使用1.65V 输入时、无法保证逻辑状态。

    因此、如果您有一个典型值为1.8V 的控制器来访问该器件、您可能应该有一个电平转换器或使用一个1.8V 逻辑兼容器件: TRS3253E。 

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,帕克,你好!

    感谢您的  讲解。 我了解。  告知客户存在风险。

    此致、

    马萨