请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 尊敬的团队:
DP83869HM 的数据表中提供了如下所示的电源顺序。
建议为所有电源供电。 如果无法做到这一点、则必须使用以下电源时序。

但 VDDIO 电压启动时间最大为50ms、但没有最小值规格。 如果 VDDIO 电源在 VDDA2P5和 VDD1P1之前进行调节、是否存在预期的副作用? 请告诉我您的意见。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.