This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:双电源电源时序

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248148/dp83869hm-two-supply-power-sequence

器件型号:DP83869HM

尊敬的团队:  

DP83869HM 的数据表中提供了如下所示的电源顺序。  

建议为所有电源供电。  如果无法做到这一点、则必须使用以下电源时序。

但 VDDIO 电压启动时间最大为50ms、但没有最小值规格。 如果 VDDIO 电源在 VDDA2P5和 VDD1P1之前进行调节、是否存在预期的副作用? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我认为这不会导致任何问题、因此应继续您的设计、如果出现任何问题、请与我们联系。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlvaro:  

    感谢您的意见。 如果此设计有问题、请再告诉您。  

    谢谢你。