This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83898HM 1000M 介质转换器模式工作原理和问题现象

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1248853/dp83869hm-dp83898hm-1000m-media-converter-mode-operation-principle-and-issue-phenomenon

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

你好

我使用的是 DP83869HM 芯片介质转换器。 它几乎在所有情况下都能正常工作、但有时会出现故障。

首先、自举设置如下。
引脚22:断开(请参阅了解 DP83869中的不同工作模式。)
引脚32:模式0
引脚35:模式1
引脚36:模式0
引脚38:模式0
PIN 45~47:模式1

1.我想知道1000M 介质转换器模式的工作原理。
a:在输入光信号并且 LED1亮起后、cupper link 接通并开始工作、如果 SD 被移除、cupper link 也会断开、这是否正常?
是否不应连接 cupper link、无论是否连接 SD?

2.在1000M 介质转换器模式下应用上述自举时,AUTONEGO 似乎被激活了,是否可以通过更改自举值或寄存器值将其设置为1G 全双工?
a.当连接 Phy 芯片和以太网交换机(自动协商)并建立链路时、如果取出并重新连接光收发器的电缆、则存在间歇性停留在10M_HD (半脱皮)的现象。 将以太网交换机的设置固定为1G_FD 后、这种现象消失了。 预计这将是"多路复用缺失匹配"现象。
当两侧都设为自动协商且 SD 信号延迟发送时、便会发生这种情况。
根据数据表、在应用此自举时、设置如下。
-光纤力模式
-铜:自动协商(广告1000 ),自动 MDIX
您能解释一下上述2种模式吗?
特别是自动协商(通告1000)、自动 MDIX 这些模式与1G_FD 之间的区别是什么?
在数据表中、
仅1000BASE-T <-> 1000BASE-x
仅100base-t <->100base-x
上面说过,但它似乎实际上没有使用 AUTONEGO。
请告诉我可以更改 AUTONEGO 设置的自举引脚或寄存器。

3.引脚24是否接收 LOS 或 SD 信号?
A.我正在使用 Coretek 的光学收发器(1.25Gbps/1310nm)。 该光收发器在接收到光信号时将 SD 信号输出为高电平(3.3VDC)。 当我第一次设计 DP83869HM 时、将光收发器的 SD 引脚和芯片的24引脚直接连接在一起时、芯片无法工作、所以将 SD 信号反相连接就可以工作了。 我在数据表中找不到这个、如果我漏了一些东西、如果您能告诉我、我将不胜感激。

4.通过使用 MCU、我设计为当 SD 信号通过光收发器的 SD (HIGH)信号为低电平时、DP83869HM 保持复位状态。
答:在此过程中、如果光收发器的接收灵敏度为-16dBm、则会出现一种 Phy 芯片无法工作的现象。 此外、光收发器根本无法工作、SD 引脚上是否存在任何设置? 问题很明显是我的错、因为没有遵循参考设计、所以 TI 芯片没有什么问题、但是当光信号衰减后、我不知道 PHY 芯片和光收发器之间到底发生了什么。

和往常一样、感谢您的友好回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到您发布了一个更新的查询; https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249016/dp83869hm-how-1000m-media-converter-works

    这是带问题的更新主题吗、或者这些问题是否仍需关注?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 我需要两个线程的支持。 我昨天发布的线程是为了确定它是否正常工作。

    此致

    大川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daechan:

    感谢您的澄清。 您是否有权访问寄存器? 我想查看寄存器0x3和0x6E、以便从我这边开始建立一个基准。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    信号检测是一种低电平有效、与您的观察结果一致。

    PHY 还看起来启用了链路损耗直通功能、这也适应了单个通信部分中断后整个信号链中链路损耗情况的观察结果。

    此致、

    格罗姆