主题中讨论的其他器件: DP83869
你好
我使用的是 DP83869HM 芯片介质转换器。 它几乎在所有情况下都能正常工作、但有时会出现故障。
首先、自举设置如下。
引脚22:断开(请参阅了解 DP83869中的不同工作模式。)
引脚32:模式0
引脚35:模式1
引脚36:模式0
引脚38:模式0
PIN 45~47:模式1
1.我想知道1000M 介质转换器模式的工作原理。
a:在输入光信号并且 LED1亮起后、cupper link 接通并开始工作、如果 SD 被移除、cupper link 也会断开、这是否正常?
是否不应连接 cupper link、无论是否连接 SD?
2.在1000M 介质转换器模式下应用上述自举时,AUTONEGO 似乎被激活了,是否可以通过更改自举值或寄存器值将其设置为1G 全双工?
a.当连接 Phy 芯片和以太网交换机(自动协商)并建立链路时、如果取出并重新连接光收发器的电缆、则存在间歇性停留在10M_HD (半脱皮)的现象。 将以太网交换机的设置固定为1G_FD 后、这种现象消失了。 预计这将是"多路复用缺失匹配"现象。
当两侧都设为自动协商且 SD 信号延迟发送时、便会发生这种情况。
根据数据表、在应用此自举时、设置如下。
-光纤力模式
-铜:自动协商(广告1000 ),自动 MDIX
您能解释一下上述2种模式吗?
特别是自动协商(通告1000)、自动 MDIX 这些模式与1G_FD 之间的区别是什么?
在数据表中、
仅1000BASE-T <-> 1000BASE-x
仅100base-t <->100base-x
上面说过,但它似乎实际上没有使用 AUTONEGO。
请告诉我可以更改 AUTONEGO 设置的自举引脚或寄存器。
3.引脚24是否接收 LOS 或 SD 信号?
A.我正在使用 Coretek 的光学收发器(1.25Gbps/1310nm)。 该光收发器在接收到光信号时将 SD 信号输出为高电平(3.3VDC)。 当我第一次设计 DP83869HM 时、将光收发器的 SD 引脚和芯片的24引脚直接连接在一起时、芯片无法工作、所以将 SD 信号反相连接就可以工作了。 我在数据表中找不到这个、如果我漏了一些东西、如果您能告诉我、我将不胜感激。
4.通过使用 MCU、我设计为当 SD 信号通过光收发器的 SD (HIGH)信号为低电平时、DP83869HM 保持复位状态。
答:在此过程中、如果光收发器的接收灵敏度为-16dBm、则会出现一种 Phy 芯片无法工作的现象。 此外、光收发器根本无法工作、SD 引脚上是否存在任何设置? 问题很明显是我的错、因为没有遵循参考设计、所以 TI 芯片没有什么问题、但是当光信号衰减后、我不知道 PHY 芯片和光收发器之间到底发生了什么。
和往常一样、感谢您的友好回答。