This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:5个 USB 2.0端口

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250151/tusb2077a-5-ports-with-usb-2-0

器件型号:TUSB2077A
主题中讨论的其他器件: TUSB4041I

客户正在寻找符合 USB2.0集线器标准的5个端口。  

TUSB2077A 似乎就是其中的理想选择、但它不再提供 EVM 套件。 是否有适合的解决方案且具有 EVM?

应用:医疗  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2077A 仅支持全速。 是否需要高速? 如果是、您需要级联2×TUSB4041I。 (它具有一个具有四个端口的 EVM。)