请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB2077A 主题中讨论的其他器件: TUSB4041I
客户正在寻找符合 USB2.0集线器标准的5个端口。
TUSB2077A 似乎就是其中的理想选择、但它不再提供 EVM 套件。 是否有适合的解决方案且具有 EVM?
应用:医疗
此致
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.