This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 替代建议

Guru**** 2936930 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1, TPD1E10B06-Q1, TSM24CA-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250350/esd-alternative-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPD1E10B06-Q1TSM24CA-Q1、ESD2CAN24-Q1

大家好、

您可以帮助为 MLSEP05A-0402、SMBJ30CA、WPE24CT23BL-G 推荐一个自动替代器件吗? 谢谢!

此致

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    我找不到 WPE24CT23BL-G 的数据表、您可以通过什么方法来提供数据表?

    请参阅下表、了解 通过汽车认证的建议(TI 器件以红色突出显示):

    器件 ID 伏尔沃姆 封装尺寸 引脚数 通道数 双向/单向 电容(pF) IEC 61000-4-2 (kV) IEC 61000-4-5 (A) 钳位电压(V)
    MLSEP05A-0402 5 1x.6mm 2 1 双向性 0.05 8 (最大25空气) 20
    TPD1E10B06-Q1 5.5 1x.6mm 2 1 双向性 0.77 30 6 10
    SMBJ30CA 30 中小型企业 2 1 双向性 大于300 30 12.4 48.4
    TSM24CA-Q1 24 2.92x2.37毫米 2 1 双向性 1.4 30 30 38

    遗憾的是、我们目前还没有 SMB 封装、但我们正在计划在我们的路线图中对其进行开发。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    祝您度过美好的一天!

    约书亚·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    谢谢。  

    请 在此处参阅 WPE24CT23BL-G 的数据表、 WPMTEK-WPE24CT23BL-G.pdf (semiee.com)。  

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,海亮!

    有关 WPE24CT23BL-G 的 TI 自动认证建议( 以红色文本突出显示的 TI 器件)、请参阅以下内容:

    器件 ID 伏尔沃姆 封装尺寸 引脚数 通道数 双向/单向 电容(pF) IEC 61000-4-2 (kV) IEC 61000-4-5 (A) 钳位电压(V)
    WPE24CT23BL-G 24 2.92x2.37毫米 3 2 双向性 30 30 8 38
    ESD2CAN24-Q1 24 2.92x2.37毫米 3 2 双向性 3 30 6 35

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    约书亚·普拉盛