请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPD1E10B06-Q1、 TSM24CA-Q1、ESD2CAN24-Q1 大家好、
您可以帮助为 MLSEP05A-0402、SMBJ30CA、WPE24CT23BL-G 推荐一个自动替代器件吗? 谢谢!
此致
海亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您可以帮助为 MLSEP05A-0402、SMBJ30CA、WPE24CT23BL-G 推荐一个自动替代器件吗? 谢谢!
此致
海亮
您好、Hailiang:
我找不到 WPE24CT23BL-G 的数据表、您可以通过什么方法来提供数据表?
请参阅下表、了解 通过汽车认证的建议(TI 器件以红色突出显示):
器件 ID | 伏尔沃姆 | 封装尺寸 | 引脚数 | 通道数 | 双向/单向 | 电容(pF) | IEC 61000-4-2 (kV) | IEC 61000-4-5 (A) | 钳位电压(V) |
MLSEP05A-0402 | 5 | 1x.6mm | 2 | 1 | 双向性 | 0.05 | 8 (最大25空气) | ? | 20 |
TPD1E10B06-Q1 | 5.5 | 1x.6mm | 2 | 1 | 双向性 | 0.77 | 30 | 6 | 10 |
SMBJ30CA | 30 | 中小型企业 | 2 | 1 | 双向性 | 大于300 | 30 | 12.4 | 48.4 |
TSM24CA-Q1 | 24 | 2.92x2.37毫米 | 2 | 1 | 双向性 | 1.4 | 30 | 30 | 38 |
遗憾的是、我们目前还没有 SMB 封装、但我们正在计划在我们的路线图中对其进行开发。
如果您有任何其他问题、敬请告知!
祝您度过美好的一天!
约书亚·普拉盛
你好、Joshua、
谢谢。
请 在此处参阅 WPE24CT23BL-G 的数据表、 WPMTEK-WPE24CT23BL-G.pdf (semiee.com)。
此致,
海亮
谢谢你,海亮!
有关 WPE24CT23BL-G 的 TI 自动认证建议( 以红色文本突出显示的 TI 器件)、请参阅以下内容:
器件 ID | 伏尔沃姆 | 封装尺寸 | 引脚数 | 通道数 | 双向/单向 | 电容(pF) | IEC 61000-4-2 (kV) | IEC 61000-4-5 (A) | 钳位电压(V) |
WPE24CT23BL-G | 24 | 2.92x2.37毫米 | 3 | 2 | 双向性 | 30 | 30 | 8 | 38 |
ESD2CAN24-Q1 | 24 | 2.92x2.37毫米 | 3 | 2 | 双向性 | 3 | 30 | 6 | 35 |
如果您有任何其他问题、请告诉我!
此致、
约书亚·普拉盛