This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:DDC 接口的上拉电压电平

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251109/tdp158-the-pull-up-voltage-level-at-ddc-interface

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件:TDP0604

大家好、

我在数据表中找到了 DDC 接口的阈值电压作为 第一张图、我想问一下:

  • Vcc 是指此设备或其他设备的电源电压?
  • 这个接口的 VOH (min)是什么? 与2.4V 相同?
  •  DDC_SRC ( 第二个图中显示的 SCL_SRC 和 SDA_SRC)的上拉电平是否必须为3.3V? 当主机 IO 电压为1.8V 时、它可以是1.8V 吗?

此致、

高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silvia:

    • Vcc 是指此设备或其他设备的电源电压?
      • VCC 是电源电压。 您可以在数据表的规格部分看到这一点。
    • 这个接口的 VOH (min)是什么? 与2.4V 相同?
      •  I2C 接口是 一个开漏 I/O。 它只能灌入电流以将 SCL/SDA 引脚驱动为低电平。 它们无法将引脚驱动至高电平。 因此没有 VOH 或 IOH 的规格。 它只是 被´s 到 生成高电平的 VCC 的外部上拉电阻器。
    •  DDC_SRC ( 第二个图中显示的 SCL_SRC 和 SDA_SRC)的上拉电平是否必须为3.3V? 当主机 IO 电压为1.8V 时、它可以是1.8V 吗?
      • 它需要连接到 VCC、

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia

    如果您需要支持1.8V I2C 的 HDMI 转接驱动器、请查看 TDP0604、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdp0604.pdf。它具有独立的 VCC 3.3V 和 VIO 电源。 当 VIO 介于1.5V 和2.5V 之间时、TDP0604 I2C 将支持1.8V 信令。

    谢谢

    大卫