This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 各种器件的结到外壳热阻数据(RJC)

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC138A, CSD18541F5, SN74LV393A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245248/junction-to-case-thermal-resistance-data-rjc-for-various-parts

主题中讨论的其他器件:CSD18541F5、SN74LVC138A、 SN74LV393A

请提供以下器件的结至外壳热阻数据(RJC)、以帮助进行热建模:

1 CD74HC4067SM96
2 CSD18541F5T
3 LMK1D1204RGTT
4 SN74LVC2G74MDCUTEP
5 SN74LVC138AQDRP
6 SN74LV393ATPWREP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我们将必须提交这些器件的热请求。 周转时间约为2周。

    当我们得到热性能信息后、我会对此做出回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我现在要将此分配给多路复用器、同时等待 SN74LVC138AQDRP 和 SN74LV393ATPWREP 的散热 问题恢复。

    目前、我的 SN74LVC2G74MDCUTEP 热性能如下。  

    SN74LVC2G74MDCUTEP 热性能:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 199.5
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 74.6
    结果-θ JB (标准数据表值) 78.2
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 6.3
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 77.8
    结果-θ JC、底部(标准数据表值)

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    有关 CD74HC4067SM96的信息、请参阅下文。 脚踢 HVP-FET。  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 74.2
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 33.4
    结果-θ JB (标准数据表值) 32.5
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 5
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 32.1
    结果-θ JC、底部(标准数据表值)不适用 不适用

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran:

    再次感谢您关注 TI FET。 CSD18541F5T 是一款芯片级器件。 实现了具有可焊金属化 LGA 焊盘的硅芯片。 没有引线框架、键合线或塑料覆面。 Rθjc、我们在数据表中不采用规格 Δ T、因为外壳和结的温度几乎都是相同的。 在器件表面测得的温度与结温之间的差异应非常小。 如果您有任何其他问题、敬请告知。 仅供参考、CSD18541F5T 和 CSD18541F5是同一器件、唯一的区别是卷带尺寸和每卷带数量。 CSD18541F5T 位于每个卷带250片的小卷带中、CSD18541F5位于每个卷带3000片的大卷带中。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我仍在等待产品的热性能数据

    SN74LVC138AQDRP、
    SN74LV393ATPWREP 和
    LMK1D1204RGTT

    感谢您尽快作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我仍在等待产品的热性能数据

    SN74LVC138AQDRP、
    SN74LV393ATPWREP 和
    LMK1D1204RGTT

    感谢您尽快作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    事关: SN74LVC138AQDRP、SN74LV393ATPWREP  

    我刚刚检查了一下,它还没有更新,但在工作。  两周是这个星期7月20日,所以我会回来检查。 一般来说、热性能信息会精确返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:  

    SN74LVC138A:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 92.3
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 53.3
    结果-θ JB (标准数据表值) 50.6
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 16.6
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 50.3
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    SN74LV393A:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 124.3
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 52.2
    结果-θ JB (标准数据表值) 67.5
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 7.4
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 66.9
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    现在只剩下一个(LMK1D1204RGTT)。 有人会研究这件事吗?

    此致

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    以下是 LMK1D1204RGTT 的值。

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 48.7
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 56.4
    结果-θ JB (标准数据表值) 23.6
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 1.6
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 23.6
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 8.6

    此致!

    阿西姆