Other Parts Discussed in Thread: TCA9517
您好、团队。请遵循数据表解释。
Q1:如果系统器件使用 VOL=0.4V、
哪一端的数据表 TCA9517
查看:(Vccb=3.3)
VIL (=0.3*Vccb=0.99V (最大值))
或
VILC (=0.4V (典型值))
Q2:我认为 VIL 是好的,但在什么情况下应该使用 VILC。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Katsumi:
克莱门斯关于脚注是正确的。 B 侧的 VIL 是 SDAB 和 SCLB 线看到的第一个低电平的规格。 VILC 用于由 SDAB 和 SCLB 线检测到的第二个后续低电平。
连接在 I2C 总线 B 侧上的所有器件应该能够驱动一个低于典型 VILC 技术规格(0.4V)的输出低电压电平。 对于所有器件、VolB =<0.4V。 必须遵守此规格、以便器件可以正确确定哪个侧驱动低压信号、从而不会锁定 I2C 总线。
TI 规格 VIL = VCCB 的30%、因为这是 I2C 标准中列出的规格。 对于这个特定缓冲器、为了器件的正常运行、需要一个额外的 VILC 要求。
此致、
泰勒