This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:关于数据表解释 VIL 和 VILC、系统 VS TCA9517条件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1249480/tca9517-about-datasheet-interpretation-vil-and-vilc-system-vs-tca9517-condition

器件型号:TCA9517

您好、团队。请遵循数据表解释。

Q1:如果系统器件使用 VOL=0.4V、
哪一端的数据表 TCA9517

查看:(Vccb=3.3)

VIL (=0.3*Vccb=0.99V (最大值))

VILC (=0.4V (典型值))


Q2:我认为 VIL 是好的,但在什么情况下应该使用 VILC。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注(2)中说明了为 SDAB/SCLB 指定的 VIL 值、但它对您没有意义。 您需要使用较低的值、始终为 VILC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsumi:

    克莱门斯关于脚注是正确的。 B 侧的 VIL 是 SDAB 和 SCLB 线看到的第一个低电平的规格。 VILC 用于由 SDAB 和 SCLB 线检测到的第二个后续低电平。  

    连接在 I2C 总线 B 侧上的所有器件应该能够驱动一个低于典型 VILC 技术规格(0.4V)的输出低电压电平。 对于所有器件、VolB =<0.4V。 必须遵守此规格、以便器件可以正确确定哪个侧驱动低压信号、从而不会锁定 I2C 总线。  

    TI 规格 VIL = VCCB 的30%、因为这是 I2C 标准中列出的规格。 对于这个特定缓冲器、为了器件的正常运行、需要一个额外的 VILC 要求。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯-桑,谢谢你的小齿轮。
    我必须使用 VILC 较低的值。  
    非常感谢
    此致、
    胜美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler-San、感谢您的回答。
    I2C 总线的 B 端口小于 VILC0.4。
    所有电压 B=<0.4V、

    VIL = VCCB = 30%
    我能够了解到它基于 I2C 标准。  

    感谢你的评分

    此致、
    胜美