This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:RST_N 引脚内部上拉电阻连接到了什么电压节点?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1247988/dp83825i-what-voltage-node-is-rst_n-terminal-internal-pull-up-connected-to

器件型号:DP83825I

大家好!

我的一个客户正在考虑将 DP83825I 用于他们的新产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
RST_N 端子内部上拉电阻连接到了哪个电压节点?   

问题2.
如果 Q1的答案是3.3V、那么不是有问题、因为器件数据表在第5页的 6.3建议运行条件部分中说明了 RESET 引脚建议运行条件为 VDDIO+/-10%。(VDDIO=1.8V)。

问题3:
此问题与 Q2有关。
复位建议电压范围的 VDDIO 电压是多少? 是1.62V~1.98V 吗? 或3V~3.6V?

您的回复会非常感激。

谢谢、此致、
和也。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    内部上拉电压连接到 VDDIO。 如您所知、该器件可以在1.8V 或3.3V 的电压下运行。

    您看到的电压范围是您选择使用的 VDDIO 的+/- 10%。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    非常感谢您的答复。

    在评估时为 VDDIO 引脚施加了1.8V。 当 VDDA3V3为3.3V 时、它们测量 RST_N 引脚电压。 因此、RST_N 为3.3V (RST_N 悬空)。 因此他们认为 RST_N 上拉电路已连接到 VDDA3V3。

    哪个是正确的、 RST_N 上拉电阻连接到 VDDA3V3或 VDDIO?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    实际上、我们有一个内部注释恰好提及这个问题。 这 在 数据表的下一个修订版本中排队。

    回答正确、RESET_N 连接到 VDDA3V3、因此电压范围应为2.97V 至3.63V

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    非常感谢您提供的信息。

      在下一个数据表版本中、您是否会按照如下所示更改 RESET_N 输入电压范围规格?

    建议运行条件

              最小值              典型值         最大值
    RESET_N:AVDD3V3-10%    AVDD3V3 AVDD3V3+10%     

    AVDD3V3电压范围为3V~3.6V。
    因此我认为 RESET_N 电压范围是2.7V(3.0V*90%)~ 3.96V(3.6V*11%)。

    我的理解是否正确?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    很抱歉、我在之前的回复中输入了错误的类型。 以下是正确的。

              最小值              典型值         最大值
    RESET_N:VDDA3V3-10%    VDDA3V3 VDDA3V3+10%    

    我的理解是否正确?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    接下来、我可以问您一个额外的问题吗?

    问:  
    RESET_N 阈值电压是否未更改?
    信号低阈值为0.35*VDDIO (最大值)。
     信号的 高阈值是0.65*VDDIO (最小值)。
    这些阈值是否未改变? 因为它们通过1.8V MCU 输出端口驱动 RESET_N 引脚、VDDIO=1.8V。

    您可以给我答复吗?

    谢谢、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    RESET_N 电压范围应为 VDDA3V3的+/- 10%、是的。  

    VIH 和 VOL 分别为3.3V、1.7V 和0.8V 时的值。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    非常感谢您的答复。

    请让我确认一下。
    您的意思是 RESET_N 引脚的 VIH 和 VIL 没有从1.7V (最小值)和0.8V (最大值)变化、不取决于施加的 VDDIO 电压? 它们向 VDDIO 引脚施加1.8V 电压。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

    由于该引脚连接到 VDDA、因此它不应受到 VDDIO 的影响。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    非常感谢您的答复。

    我把你的信息告诉了客户、他们理解了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。