大家好!
我的一个客户正在考虑将 DP83825I 用于他们的新产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问题1:
RST_N 端子内部上拉电阻连接到了哪个电压节点?
问题2.
如果 Q1的答案是3.3V、那么不是有问题、因为器件数据表在第5页的 6.3建议运行条件部分中说明了 RESET 引脚建议运行条件为 VDDIO+/-10%。(VDDIO=1.8V)。
问题3:
此问题与 Q2有关。
复位建议电压范围的 VDDIO 电压是多少? 是1.62V~1.98V 吗? 或3V~3.6V?
您的回复会非常感激。
谢谢、此致、
和也。