This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TX/RX

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251776/tusb522p-tx-rx

器件型号:TUSB522P

您好、专家:

TUSB522P TX 和 RX 是否可以反转? 前置通道/后置通道是否可以使用85个阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    正确、TUSB522P 的前置通道和后置通道都可以使用85Ω Ω 差分阻抗。

    但是、我不确定反转 TX 和 RX 的含义。 无法将 TX 输出与 RX 输入交换、但可以交换器件的哪一侧 将连接到 USB 主机或插座。

    此致!

    谢恩