This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:查询 TCAN4550

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252059/tcan4550-query-for-tcan4550

器件型号:TCAN4550

团队成员

客户在其最新项目中使用 TCAN4550。 A 与 B 通信,然后将注册信息传输到 C(但注册信息的信号是混乱的数据)。 他们想知道 C 是否可以将接收异常情况反馈给 D CHIP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我不确定我是否完全理解你的意思"注册信息信号是混乱的数据"。  您是说信号噪声很大、看起来不干净整洁、还是意味着数据已损坏。 它们能否共享杂乱数据信号的示波器捕获? 它们是否在两个 TCAN4550器件上的 CANH 和 CANL 引脚之间使用了正确的端接?  电缆的每一端应该有120欧姆电阻。

    TCAN4550器件具有错误计数器、用于跟踪发送但有错误的消息数量、接收时也有 CAN 标准定义的错误。  D MCU 可以读取 C TCAN4550中的错误计数器寄存器(ECR)和协议状态寄存器(PSR)、并检索当前错误计数和状态。

    此致、

    乔纳森