尊敬的:
我使用了 DS90UB960、如下方框图所示。

它会起作用、在该状态下它也是 mipi 信号。 (图1)

[图示1]
但是、当我进行 ESD 测试(静电放电)时、此 MIPI 信号已损坏、如下图2所示。

[图2 ]
aslo、图3是图2的增大

[图3]
我认为此 MIPI 信号已被 ESD (静电放电)破坏、
请注意此 ESD 测试的建议?
此致、
护城信。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我使用了 DS90UB960、如下方框图所示。

它会起作用、在该状态下它也是 mipi 信号。 (图1)

[图示1]
但是、当我进行 ESD 测试(静电放电)时、此 MIPI 信号已损坏、如下图2所示。

[图2 ]
aslo、图3是图2的增大

[图3]
我认为此 MIPI 信号已被 ESD (静电放电)破坏、
请注意此 ESD 测试的建议?
此致、
护城信。
您好、Hosung:
感谢您提出该问题。 您能否提供有关已完成的导致 MIPI 中断的 ESD 测试的更多详细信息? 以下信息将会有所帮助:
感谢您提供帮助、了解有关此问题的更多背景信息。
此致!
托马斯
尊敬的 Thomas:
很抱歉、太晚了。
这是 ESD 之前的转储值、
root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~# i2cdump -f 1 0x3D
未指定大小(使用字节数据访问)
警告! 此程序会使您的 I2C 总线产生混乱、导致数据丢失甚至更糟糕!
我将探测文件/dev/i2c-1、地址0x3D、模式字节
是否继续? [是/否]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00:7A 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f b9 00 ff z...@????zz????
10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 ........... ???
20:F0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?.............
30:00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ……………
40:00 A9 71 01 00 20 00 00 00 00 00 12 00 02 00 ?q?... …………………………………
50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 . ?………
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 88 …… ???
70:2B 2c E4 00 00 00 00 00 C5 00 01 00 00 20 00 00 +、?...?... ...
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .
A0:00 00 00 00 00 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... ?..........
B0:1C 3a 14 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00 ?:??%?.. 3?t?...
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .
D0:00 43 94 07 60 f2 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 ` C?? ?……
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .
F0:5F 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB960 ..........
root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~#
它是 ESD 之后的转储值、
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00:7A 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f b9 00 ff z...@????zz????
10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 ........... ???
20:F0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00?.............
30:00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00……………
40:00 A9 71 01 00 20 00 00 00 00 00 12 00 02 00?q?... …………………………………
50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 . ?………
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 88…… ???
70:2B 2c E4 00 00 00 00 00 C5 00 01 00 00 20 00 00 +、?...?... ...
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
A0:00 00 00 00 00 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... ?..........
B0:1C 3a 14 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00?:??%?.. 3?t?...
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
D0:00 43 94 07 60 f2 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00` C?? ?……
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
F0:5F 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB960 ..........
这是一样的。
此致、
护城信。
您好、Hosung:
感谢您的跟进。 您能否确认在此测试期间是否应锁定 FPD-Link? 寄存器0x4D 应显示如果在此 ESD 事件期间失去锁定、如果 SER/DES 在事件之前/之后锁定、但它在上述两个寄存器 DUP 中读取0x00。

需要记住的一点是、这些寄存器是特定于端口的(在寄存器0x4C 中选择 RX 端口寄存器)、查看每个 RX 端口的锁定状态可能会有所帮助。 如果失去锁定、则可能会出现通过链路发送的 MIPI 数据存在间隙。
此致!
托马斯