This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:关于 DS90UB960's MIPI 信号

Guru**** 2547520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242648/ds90ub960-q1-about-the-ds90ub960-s-mipi-signal

器件型号:DS90UB960-Q1

尊敬的:

我使用了 DS90UB960、如下方框图所示。

它会起作用、在该状态下它也是 mipi 信号。 (图1)

[图示1]

但是、当我进行 ESD 测试(静电放电)时、此 MIPI 信号已损坏、如下图2所示。

[图2 ]

aslo、图3是图2的增大  

[图3]

我认为此 MIPI 信号已被 ESD (静电放电)破坏、

请注意此 ESD 测试的建议?

此致、

护城信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的 DS90UB960原理图。

    此致、

    护城信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosung:

    感谢您提出该问题。 您能否提供有关已完成的导致 MIPI 中断的 ESD 测试的更多详细信息? 以下信息将会有所帮助:

    • ESD 的测试条件
      • 接触放电或空气放电?
      • 多大的电压电平?
      • 联络点? 如果在 EVM 上?
    • 我们是否已经读回任何诊断寄存器以确认这是由 CSI-2 TX 或链路断开导致的?
      • 在测试期间读回0x4D 和0x4E 会有所帮助

    感谢您提供帮助、了解有关此问题的更多背景信息。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们的 ESD 测试条件是...

    [1] ESD 的测试条件

       接触放电或空气放电>> 接触

       什么电压电平>> 8k 电压( 8000伏)

       联系方式>>全部案例。

    [2] 我们已经读回 Andy 诊断寄存器...

      >>当 mipi 信号被破坏时,它是非常短的时间,如下图

        红色框表示信号损坏。

        然后、我这次无法读取该寄存器。

    此致、

    护城信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosung:

    我们可以在发生该故障后读取寄存器吗? 寄存器0x4D 中的锁定丢失标志等一些位会一直保留到读取、因此可以看到出现锁定压降的证据。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很抱歉、太晚了。

    这是 ESD 之前的转储值、

    root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~# i2cdump -f 1 0x3D
    未指定大小(使用字节数据访问)
    警告! 此程序会使您的 I2C 总线产生混乱、导致数据丢失甚至更糟糕!
    我将探测文件/dev/i2c-1、地址0x3D、模式字节
    是否继续? [是/否]
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef    
    00:7A 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f b9 00 ff   z...@????zz????
    10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02   ........... ???
    20:F0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ?.............
    30:00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ……………
    40:00 A9 71 01 00 20 00 00 00 00 00 12 00 02 00   ?q?... …………………………………
    50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00   . ?………
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 88   …… ???
    70:2B 2c E4 00 00 00 00 00 C5 00 01 00 00 20 00 00   +、?...?... ...
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   .
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   .
    A0:00 00 00 00 00 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ... ?..........
    B0:1C 3a 14 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00   ?:??%?.. 3?t?...
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   .
    D0:00 43 94 07 60 f2 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00   ` C?? ?……
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   .
    F0:5F 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00   _UB960 ..........
    root@imx8mp-LPDDR4-EVK:~#

    它是 ESD 之后的转储值、

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
    00:7A 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f b9 00 ff z...@????zz????
    10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 ........... ???
    20:F0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00?.............
    30:00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00……………
    40:00 A9 71 01 00 20 00 00 00 00 00 12 00 02 00?q?... …………………………………
    50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 . ?………
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 88…… ???
    70:2B 2c E4 00 00 00 00 00 C5 00 01 00 00 20 00 00 +、?...?... ...
    80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    A0:00 00 00 00 00 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... ?..........
    B0:1C 3a 14 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00?:??%?.. 3?t?...
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    D0:00 43 94 07 60 f2 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00` C?? ?……
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    F0:5F 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 _UB960 ..........

    这是一样的。

    此致、

    护城信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosung:

    感谢您的跟进。  您能否确认在此测试期间是否应锁定 FPD-Link? 寄存器0x4D 应显示如果在此 ESD 事件期间失去锁定、如果 SER/DES 在事件之前/之后锁定、但它在上述两个寄存器 DUP 中读取0x00。

    需要记住的一点是、这些寄存器是特定于端口的(在寄存器0x4C 中选择 RX 端口寄存器)、查看每个 RX 端口的锁定状态可能会有所帮助。 如果失去锁定、则可能会出现通过链路发送的 MIPI 数据存在间隙。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的支持。

    我们的硬件工程师正在以其他方式寻找解决方案、因此我要结束这个问题。

    此致、

    护城信。