This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:有关操作的问题

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252613/tusb8044a-questions-about-operation

器件型号:TUSB8044A

您好:)

我有关于 TUSB8044A 的一些问题。

Q1:正常/简单的 USB-集 线器运行是否需要进行任何编程? 如果需要、是否有相应的软件?

Q2: 如果所有4个 USB 端口都永久连接、是否会在启动时出现任何问题?

Q3:如果只需要 USB2.0、USB3.x 连接是否可以悬空/未连接? (SSTXP_DNSSTXM_DN 等)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:正常 USB 运行无需编程。

    问题2:应该没有问题。

    Q3:仅悬空 SSTX 和 SSRX。

    最佳

    布赖恩