Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8044A 您好:)
我有关于 TUSB8044A 的一些问题。
Q1:正常/简单的 USB-集 线器运行是否需要进行任何编程? 如果需要、是否有相应的软件?
Q2: 如果所有4个 USB 端口都永久连接、是否会在启动时出现任何问题?
Q3:如果只需要 USB2.0、USB3.x 连接是否可以悬空/未连接? (SSTXP_DN、SSTXM_DN 等)
谢谢!