请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4041I 对于 TUSB4041、当 VDD11在 VDD33之前启动时、VDD33引脚上会产生大约0.6V 的电压。 有办法解决这个问题吗? 此效应会阻止生成3.3V 电压的 PMIC 启动。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 TUSB4041、当 VDD11在 VDD33之前启动时、VDD33引脚上会产生大约0.6V 的电压。 有办法解决这个问题吗? 此效应会阻止生成3.3V 电压的 PMIC 启动。