This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041的电源序列

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253020/tusb4041i-power-supply-sequence-of-tusb4041

器件型号:TUSB4041I

对于 TUSB4041、当 VDD11在 VDD33之前启动时、VDD33引脚上会产生大约0.6V 的电压。 有办法解决这个问题吗? 此效应会阻止生成3.3V 电压的 PMIC 启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      VDD33应在1.1V 之前通电、您可以使用 GRST 一起发送波形图吗?

    最佳

    布赖恩