This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:XI 的 VIH 和 VIL

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08, TUSB8043A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251419/tusb8043a-vih-and-vil-of-xi

器件型号:TUSB8043A
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G08

您好!

您能告诉我 XI 的 VIH 和 VIL 吗?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体会输出一个正弦波、峰-峰值电压相当小。 换句话说、XI-XO 是(用作)模拟放大器。

    使用外部振荡器时、具有轨到轨电压的数字信号可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:

    感谢您的答复。

    使用外部振荡器时,使用轨到轨电压的数字信号可以接受。

    客户考虑使用外部振荡器。
    我理解到没有指定 VIL 和 VIH 的规格是否正确?

    如果未指定规格、您能否回答以下问题?
    例如、是否可以将 SN74AUP1G08的输出(Vcc=1.65V)输入到 TUSB8043A 的 XI?
    我想检查 SN74AUP1G08的 VOH (min)=1.3V、VOL (max)=0.35V 是否可以支持 TUSB8043A。

    *我不在电路板上使用 SN74AUP1G08。
    这只是 VIH 和 VIL 的一个参考示例。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用诸如振荡器的外部时钟源时、XI 应被接至1.8V 时钟源  

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    感谢您的答复。

    我知道"应将 XI 连接到1.8V 时钟源"、因为我在数据表中看到了8.3.7输入时钟要求。

    我还没有收到关于 VIH 和 VIL 的答复。 您没有答案是正确的吗?

    *我很抱歉在我之前的回复中说 VIH/VIL 作为 VOH/VOL。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定 VIL/VIH、这是因为 XI 要与模拟信号一起使用、在这种情况下没有开关阈值。 信号具有高于和低于0.9V 的峰值已足够。

    关于 SN74AUP1G08:VOL/VOH 值是为特定输出电流指定的。 但 XI 输入具有高阻抗、因此实际输出电流将接近于零、而实际 VOL/VOH 值将接近于0V 和1.8V。换句话说、SN74AUP1G08的输出信号质量比晶体的输出信号高得多。 其他逻辑器件也是如此;任何 I/O 电压为1.8V 的数字输出都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San、Brian - San、

    感谢您的支持。

    我会告诉客户。

    如果您能在我收到其他问题时再次答复、我将不胜感激。

    此致、

    西井市