Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08, TUSB8043A
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G08、
您好!
您能告诉我 XI 的 VIH 和 VIL 吗?
此致、
西井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08, TUSB8043A
您好!
您能告诉我 XI 的 VIH 和 VIL 吗?
此致、
西井市
您好、Clemens-San:
感谢您的答复。
使用外部振荡器时,使用轨到轨电压的数字信号可以接受。
客户考虑使用外部振荡器。
我理解到没有指定 VIL 和 VIH 的规格是否正确?
如果未指定规格、您能否回答以下问题?
例如、是否可以将 SN74AUP1G08的输出(Vcc=1.65V)输入到 TUSB8043A 的 XI?
我想检查 SN74AUP1G08的 VOH (min)=1.3V、VOL (max)=0.35V 是否可以支持 TUSB8043A。
*我不在电路板上使用 SN74AUP1G08。
这只是 VIH 和 VIL 的一个参考示例。
此致、
西井市
未指定 VIL/VIH、这是因为 XI 要与模拟信号一起使用、在这种情况下没有开关阈值。 信号具有高于和低于0.9V 的峰值已足够。
关于 SN74AUP1G08:VOL/VOH 值是为特定输出电流指定的。 但 XI 输入具有高阻抗、因此实际输出电流将接近于零、而实际 VOL/VOH 值将接近于0V 和1.8V。换句话说、SN74AUP1G08的输出信号质量比晶体的输出信号高得多。 其他逻辑器件也是如此;任何 I/O 电压为1.8V 的数字输出都可以正常工作。