主题中讨论的其他器件: THVD1400
您好
THVD1406自动方向在低数据速率下不起作用。
输出脉冲"H"在高电平下仅为8us、然后输出变为"idle"、直到下一个输出脉冲"L"。
DE*为低,SHDN*为打开状态。
总线中的其他器件无法识别接收到的数据。
是否可以让脉冲"H"大于8us "t device-auto-dir"以更低的数据速率进行通信?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
THVD1406自动方向在低数据速率下不起作用。
输出脉冲"H"在高电平下仅为8us、然后输出变为"idle"、直到下一个输出脉冲"L"。
DE*为低,SHDN*为打开状态。
总线中的其他器件无法识别接收到的数据。
是否可以让脉冲"H"大于8us "t device-auto-dir"以更低的数据速率进行通信?
非常感谢。
THVD1406没有/DE 引脚。
不是具有较长 tdevice_auto-dir 的收发器。 这个8 µs 间隔不应该涵盖整个传输;它的目的只是强制总线脱离"L"状态。 当总线处于空闲状态时、接收器应读取"H"状态;大多数现代接收器都具有失效防护输入、但对于较旧的接收器、您可以在总线上添加失效防护电阻器。 您正在使用哪些接收器? 您能否展示接收器看到的内容(计算 A-B 以查看差分总线电压)的示波器迹线?
不、我在产品内看不到信号。 这是客户安装的产品。 我无法打开它。
在本例中、总线以固定的10kbps 工作。
THVD1406一直致力于为其他客户服务、没有任何问题。 只是在一个情况下它不起作用。
THVD1400可以正常工作(使用 DE*)。
我们之所以购买 THVD1406、是因为 THVD1400库存不足。
它似乎是兼容的,但在我们的情况下,它不是一个真正的替代方案。
对我来说、只要 THVD1400可用、它就可以解决。
尊敬的 Jorge:
THVD1400应该会长期可用、因为它是一种相当新的器件。
如果没有示波器截图、就很难在信号电平上调试问题。 THVD1400和 THVD1406之间的唯一主要区别是 THVD1406中实现的自动方向控制。 可能是这导致了当器件在总线上时出现的问题。

在 tdevice_auto-dir 时间段之后、VOD 保持为0V、启用接收器、并禁用 THVD1406的驱动器。
当您说该器件发生故障时、您知道它是如何发生故障的、还是只是该器件在系统上无法工作、而其他收发器会工作?
此致、
泰勒