This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:THVD1406 @10kbit/s 不工作

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, THVD1400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253396/thvd1406-thvd1406-10kbit-s-not-working

器件型号:THVD1406
主题中讨论的其他器件: THVD1400

您好

THVD1406自动方向在低数据速率下不起作用。

输出脉冲"H"在高电平下仅为8us、然后输出变为"idle"、直到下一个输出脉冲"L"。

DE*为低,SHDN*为打开状态。

总线中的其他器件无法识别接收到的数据。

是否可以让脉冲"H"大于8us "t device-auto-dir"以更低的数据速率进行通信?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1406没有/DE 引脚。

    不是具有较长 tdevice_auto-dir 的收发器这个8 µs 间隔不应该涵盖整个传输;它的目的只是强制总线脱离"L"状态。 当总线处于空闲状态时、接收器应读取"H"状态;大多数现代接收器都具有失效防护输入、但对于较旧的接收器、您可以在总线上添加失效防护电阻器。 您正在使用哪些接收器? 您能否展示接收器看到的内容(计算 A-B 以查看差分总线电压)的示波器迹线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他节点是来自其他制造商的封闭产品、可能具有任何类型的收发器。 我无法更改或看到它。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    那么、您是说您无法检索当前问题的示波器截图吗?  

    您是否检查过总线上的其他收发器是否能够以较快的数据速率(例如>250kHz)识别数据?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我在产品内看不到信号。 这是客户安装的产品。 我无法打开它。

    在本例中、总线以固定的10kbps 工作。

    THVD1406一直致力于为其他客户服务、没有任何问题。 只是在一个情况下它不起作用。

    THVD1400可以正常工作(使用 DE*)。

    我们之所以购买 THVD1406、是因为 THVD1400库存不足。

    它似乎是兼容的,但在我们的情况下,它不是一个真正的替代方案。

    对我来说、只要 THVD1400可用、它就可以解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以测量总线上任何位置的 A/B 总线电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    THVD1400应该会长期可用、因为它是一种相当新的器件。  

    如果没有示波器截图、就很难在信号电平上调试问题。 THVD1400和 THVD1406之间的唯一主要区别是 THVD1406中实现的自动方向控制。 可能是这导致了当器件在总线上时出现的问题。

    在 tdevice_auto-dir 时间段之后、VOD 保持为0V、启用接收器、并禁用 THVD1406的驱动器。  

    当您说该器件发生故障时、您知道它是如何发生故障的、还是只是该器件在系统上无法工作、而其他收发器会工作?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    您的回答完全反映了我在第一次报告中所写的内容。

    THVD1406中实现的自动方向控制在某些情况下不起作用。

    我发现在客户安装时很难做到这一点。

    我看到了您在客户安装过程中提到的波形。

    因此 THVD1406能够按预期工作、但这是不可接受的、因为它不符合标准 RS485。

    此致

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、不能回客户那里。