Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
:
该图片显示了 DDC 电路的两种连接

超自然: 当 DDC 回路按照图1@时、显示屏在4K,60Hz 分辨率下出现异常;
但 当 DDC 电路按照图显示为4K@60Hz 分辨率,时、显示屏正常显示 2.
在两种连接模式下、以4K@30Hz 的分辨率显示均正常。
我想知道:
造成差异的原因?
‘s 图1中?了正常 EDID 信息时显示异常的原因是什么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
作为发现的一部分、源设备读取接收设备的 EDID 信息以了解接收设备的功能、这种读取的部分内容将确定支持的数据速率。 根据数据速率、源写入灌电流地址0xA8偏移量0x20位1 TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS。 TMDS181会监控该写入以确定 TMDS 时钟比率、从而相应地设置自己的 TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS 位。
谢谢。
扎赫