This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:除了 EDID 信息之外、DDC 电路中还包含哪些信息?

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1253943/tmds181-what-information-is-included-in-the-ddc-circuit-in-addition-to-the-edid-information

器件型号:TMDS181

该图片显示了  DDC 电路的两种连接

超自然: 当 DDC 回路按照图1@时、显示屏在4K,60Hz 分辨率下出现异常;

但  当 DDC 电路按照图显示为4K@60Hz 分辨率,时、显示屏正常显示  2.

在两种连接模式下、以4K@30Hz 的分辨率显示均正常。

我想知道:

造成差异的原因?

‘s 图1中?了正常 EDID 信息时显示异常的原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读取 寄存器值为0XDA(模式下的 DDC),图2 (、但0XC0监控模式下的监控)图1。  

    查看基准规格, TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS 在监听模式下不正确

    我无法理解‘s DDC 模式可以影响  寄存器 值结果的原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答第一个问题、需要针对正确的 HDMI 2.0 TMDS 时钟将 TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS 设置为1、这肯定会导致图像出现问题。

    如何  在图1中配置 TMDS181 SDA_SNK、SCL_SNK、SDA_SRC 和 SCL_SRC 引脚?

    您还能提供 DDC 总线流量数据吗?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取寄存器当前存在错误、但尚不清楚导致错误的原因?线路阻抗、源问题或 TMDS181异常?

    但奇怪的是、改变 DDC 模式后、寄存器读取正确、异常消失、这似乎与 TMDS181有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总线上只能有一对上拉电阻器。

    如上文所示、我建议移除 DDC 总线上的2k Ω 上拉电阻器和33 Ω 电阻器。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      2k 欧姆上拉电阻器是源的一部分。像 OPS(窗口),是一个 微型计算机。我不能更改它。

    如果 移除 DDC 总线上的47k 欧姆上拉电阻器和33欧姆电阻器、这应该相当于您的建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于 HDMI 1.4能正常显示、我认为它与 DDC 物理路径无关。

    因此、TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS  根据 DDC 路径上的什么信息确定、然后在 EDID 从1.4切换到2.0时从0变为1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为发现的一部分、源设备读取接收设备的 EDID 信息以了解接收设备的功能、这种读取的部分内容将确定支持的数据速率。 根据数据速率、源写入灌电流地址0xA8偏移量0x20位1 TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS。 TMDS181会监控该写入以确定 TMDS 时钟比率、从而相应地设置自己的 TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS 位。

    谢谢。

    扎赫