This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:YUV422或不 YUV422

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255530/ds90ub960-q1-yuv422-or-not

器件型号:DS90UB960-Q1

大家好!

我的一个客户希望使用摄像头内部 ISP 输出到串行器、DVP 8位接口、37.5MHz。 和 YUV 数据进行传输。 请帮助确认 DS90UB933或 DS90UB913是否适合。

此外、DS90UB960-Q1有两种工作模式、如下图所示、原始模式与933/913匹配。 只能传递原始格式数据吗? 客户希望传输 YUV422数据。 您是否愿意帮助检查它是否可用?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文婷您好!

    虽然933和913都支持37.5MHz 的 PCLK、但这些器件仅支持10或12位封装结构。  

    此致、

    维瓦安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan、

    感谢您的快速回复。

    您能否帮助评估以下结构是否可实现? 如果不是、则建议使用哪些 FPD-link 器件?

    此致、

    文廷   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文婷您好!

    这种设计应该是可行的。 通过将933设置为原始10模式并将960设置为8位模式、YUV422等8位数据可与960结合使用。 这可以通过修改寄存器来实现、 933上的0x05 要将其切换到 RAW10、 960上的0x6D Tom 切换到 RAW10、 960上的0x7C 、下  RAW10_8bit_CTL 启用8位数据处理。 它还可以选择8个最高有效位或最低有效位、这些位可以根据硬件实现进行配置。 我还附上了下面的相关寄存器映射。

    此致、

    维瓦安