大家好!
我的一个客户希望使用摄像头内部 ISP 输出到串行器、DVP 8位接口、37.5MHz。 和 YUV 数据进行传输。 请帮助确认 DS90UB933或 DS90UB913是否适合。
此外、DS90UB960-Q1有两种工作模式、如下图所示、原始模式与933/913匹配。 只能传递原始格式数据吗? 客户希望传输 YUV422数据。 您是否愿意帮助检查它是否可用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我的一个客户希望使用摄像头内部 ISP 输出到串行器、DVP 8位接口、37.5MHz。 和 YUV 数据进行传输。 请帮助确认 DS90UB933或 DS90UB913是否适合。
此外、DS90UB960-Q1有两种工作模式、如下图所示、原始模式与933/913匹配。 只能传递原始格式数据吗? 客户希望传输 YUV422数据。 您是否愿意帮助检查它是否可用?
文婷您好!
这种设计应该是可行的。 通过将933设置为原始10模式并将960设置为8位模式、YUV422等8位数据可与960结合使用。 这可以通过修改寄存器来实现、 933上的0x05 要将其切换到 RAW10、 960上的0x6D Tom 切换到 RAW10、 960上的0x7C 、下 RAW10_8bit_CTL 启用8位数据处理。 它还可以选择8个最高有效位或最低有效位、这些位可以根据硬件实现进行配置。 我还附上了下面的相关寄存器映射。
此致、
维瓦安