This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:镜像模式配置

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255125/dp83867e-mirror-mode-configuration

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: TMDS273GPEVM

您好!

我正在尝试使用 TMDS273GPEVM、启用镜像模式和禁用 SGMII 的相同 Ether-PHY (DP83867E)和 RJ-45连接器来设计电路板。

q1.在 Rhi=5.76k Ω、Rlo=2.49k Ω 时 LED_0的星型配置是否正确?

Q2.在镜像模式下使用时、根据下图、TD_P/M_A 与 TD_P/M_D 和 RJ-45之间的连接是否正确?

此致、

田口博之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki:

    请在下面找到我的回答:

    启用镜像模式和禁用 SGMII 的 DP83867E。

    q1.在 Rhi=5.76k Ω、Rlo=2.49k Ω 时 LED_0的星型配置是否正确?

    [/报价]

    启用镜像模式和禁用 SGMII 将是 LED_0的模式3、您的 Rhi 和 Rlo 值正确。 这应该会为您提供预期的功能。

    [quote userid="378256" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255125/dp83867e-mirror-mode-configuration Q2.在镜像模式下使用时,TD_P/M_A 与 TD_P/M_D 和 RJ-45之间的连接是否符合下图的要求?

    我认为您已正确连接它们、但请仔细检查数据表中的第8.4.6.5节"镜像模式"。  

    此致、

    阿尔瓦罗