请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 主题中讨论的其他器件: TMDS273GPEVM
您好!
我正在尝试使用 TMDS273GPEVM、启用镜像模式和禁用 SGMII 的相同 Ether-PHY (DP83867E)和 RJ-45连接器来设计电路板。
q1.在 Rhi=5.76k Ω、Rlo=2.49k Ω 时 LED_0的星型配置是否正确?
Q2.在镜像模式下使用时、根据下图、TD_P/M_A 与 TD_P/M_D 和 RJ-45之间的连接是否正确?

此致、
田口博之