This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867用于多端口

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254888/dp83867cr-dp83867-use-for-multi-port

器件型号:DP83867CR

您好!

我们使用的是 iMX8 SMARC 模块、它配有 德州仪器的 DP83867以太网控制器模块。

我们使用集成磁性 RJ45连接器连接了 DP83867模块。

因此、我们能够进行链路并实现1000Mbps 的速度。

但我们计划使用同一以太网端口 来生成 IEEE 指定的五电平脉冲振幅调制(PAM)信号。

通常、电压模式线路驱动器使用串联电阻器在磁性器件上生成 PAM 信号。  

 DP83867 数据表显示它具有集成式终端电阻器、我是否可以知道 使用了终端电阻器的值?

如果要生成 PAM 信号、我们是否需要添加任何外部串联端接电阻器的值?

谢谢。此致、

吉里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Girish

    首先、强制 PHY 达到1000Mbps (需要禁用自动协商)。

    这可以通过写入寄存器0x0000、禁用自动协商并选择速度(位6和位13)来实现

    需要在连接其中一根双绞线的正负通道的100欧姆端接电阻器上测量信号。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    谢谢您重播  

    我可以 将自协商设置为禁用、但我的主机将仅支持10BASE-T。 我 在下面详细提到了主机和器件的规格。

    M 端口器件规格为:主机(BCC)

    1. M-Port 主机应提供 IEEE 802.3 10BASE-T 以太网设备。

    2. M-Port 主机以太网引脚应该使用"集线器"引脚(引脚1/2 RX+/-和引脚3/6 TX+/-)、因此符合 IEEE 1073.3.2交替底层。

    实现以太网的 M 端口器件应符合 IEEE 802.3 10BASE-T 以太网标准。 如果未实现以太网、设备端应具有+/-接收(Rx)线(引脚3和6)、差分端接100欧姆或更小、以符合 IEEE 1073.3.2备选底层规范。

    连接器件规格是:器件(DCC)

    位置 否

    差异

    M 端口设备(监视器)

    Atlanta 设备

    1

    以太网 PHY 线路驱动器

    电流模式

    电压模式

    2

    终端电阻器

    在 Tx+、Tx-和 Rx +、Rx 之间使用100E 终端电阻器

    不使用外部终端电阻器

    3

    隔离 T/F 的中心抽头

    中心抽头连接到 Vcc_2V5

    中心抽头通过0.1uF 电容器连接到 GND

    4

    速度

    配置为10/100Mbps

    配置为10/100/1000 Mbps

    5

    RJ45连接器上的信号终端

    引脚4为 GND、引脚8为 Vcc_5V

    用于1000Mbps

    6

    RJ45连接器

    未屏蔽

    屏蔽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    关于 DP83867、有几个问题。

    DP83867 PHY 是否支持集成磁性元件 RJ45连接器?

    2.此 PHY 是否允许次级侧即 PHY 侧的组合中心抽头?

    3.数据表显示使用了集成式串联端接电阻器、 用于差分对的串联端接电阻的值是多少?

    谢谢、此致

    吉里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    我有点困惑、无法了解我在这个主题中

    我可以 禁用自协商,但我的主机将仅支持10BASE-T。  下面详细介绍了主机和设备的规格。

    如果主机仅支持10BASE-T 为什么要探测1000 Mbps PAM-5信号?

    DP83867 PHY 是否支持集成磁性元件 RJ45连接器?

    2.此 PHY 是否允许次级侧即 PHY 侧的组合中心抽头?

    3.数据表显示使用了集成式串联端接电阻器、 用于差分对的串联端接电阻的值是多少?

    [/报价]

    1.是的,是的。

    2.不是不是

    3.我不清楚你在这里问什么,你能解释一下吗?

    此致、

    阿尔瓦罗