您好!
我们使用的是 iMX8 SMARC 模块、它配有 德州仪器的 DP83867以太网控制器模块。
我们使用集成磁性 RJ45连接器连接了 DP83867模块。
因此、我们能够进行链路并实现1000Mbps 的速度。
但我们计划使用同一以太网端口 来生成 IEEE 指定的五电平脉冲振幅调制(PAM)信号。
通常、电压模式线路驱动器使用串联电阻器在磁性器件上生成 PAM 信号。
DP83867 数据表显示它具有集成式终端电阻器、我是否可以知道 使用了终端电阻器的值?
如果要生成 PAM 信号、我们是否需要添加任何外部串联端接电阻器的值?
谢谢。此致、
吉里什