请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB940-Q1 你(们)好。
现在客户对 FPD-Link3系列解串器 CRC 有疑问、例如940,948:
1. BIST 模式是否仅在上电初始化时进入、是否可以在正常工作模式下进入?

2. CRC 是否仅由串行器在 BIST 模式回程中读取、解串器是否可以读取?
3.功能安全要求实时检测线路误码率,如线路质量下降,才能达到预警值。 可以通过解串器寄存器读取吗? 或通过其他方式实时获取它。
4.我们用940和927配对,上电后,在工作模式下只读940状态操作,无写控制,无后续操作。 但是927报告940一直在 IIC 上发送数据,如何检查是否存在940侧的问题?