This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:BIST 和 CRC

Guru**** 2539350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256396/ds90ub940-q1-bist-and-crc

器件型号:DS90UB940-Q1

你(们)好。

现在客户对 FPD-Link3系列解串器 CRC 有疑问、例如940,948:

1. BIST 模式是否仅在上电初始化时进入、是否可以在正常工作模式下进入?



2. CRC 是否仅由串行器在 BIST 模式回程中读取、解串器是否可以读取?

3.功能安全要求实时检测线路误码率,如线路质量下降,才能达到预警值。 可以通过解串器寄存器读取吗? 或通过其他方式实时获取它。

4.我们用940和927配对,上电后,在工作模式下只读940状态操作,无写控制,无后续操作。 但是927报告940一直在 IIC 上发送数据,如何检查是否存在940侧的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    Unknown 说:
    1. BIST 模式是否仅在上电初始化时进入、是否可以在正常工作模式下进入?

    在正常运行期间不启用。 参阅  7.3.13.1 BIST 配置和状态  以了解有关如何启用 BIST 的信息。

    Unknown 说:
    2. CRC 是否仅由串行器在 BIST 模式回程中读取、解串器是否可以读取它?

    CRC 在反向通道上发送、可以通过 SER 上的寄存器查看这些情况。

    Unknown 说:
    3. 功能安全需要实时检测线路误码率、例如线路质量下降以达到早期警告值。 可以通过解串器寄存器读取吗? 或通过其他方式实时获取。

    需要检测哪些特定错误? 链路错误可以在寄存器0x41 LINK_ERROR_COUNT 中看到。

    Unknown 说:
    4. 我们使用940与927配对、在上电后、在工作模式下仅读取940状态操作、无写入控制、无后续操作。 但是927报告940一直在 IIC 上发送数据,如何检查问题是否在940侧?

    您能否确认 SER 和 DES 之间是否存在锁定或链路?

    此致、