This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:将 TL16C754BPN 替换为 TL16CP754CPMR

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256162/tl16c754b-tl16c754bpn-being-replaced-with-tl16cp754cpmr

器件型号:TL16C754B

大家好、与一位客户合作解决这个问题。 在最近的 PCN 中、 TL16C754BPN 将被 TL16CP754CPMR 取代。 请提供一份差异列表或相关的迁移指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我不了解任何 PCN。 这些信息来自哪里? 我找不到 客户正在讨论的 PCN 报告。  

    如果两个器件使用相同的数据表、则电气特性应相同。 可能是工艺变更很小、或者已调换制造场所而导致名称变更、但不会改变电气特性。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、您是否还收到过 Kannan 的 PCN? 它是 PDN# 20230616000.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    可以。 我相信我昨天已经收到了一封关于这一点的电子邮件。 我已经回复了 Kannan。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了 Kannan 发来的外出邮件。 他似乎会在其余的月中大部分时候不在办公室... 我是客户 Kannan 代表提交了此请求。 您对可以在此处发布的请求是否有答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    我还收到了 OOO 消息。 我将在这里输入我的回应。

    "正在参考 Kannan 发送给我的 PCN。"  

    感谢您提出这个问题。 我查看了我们的 PCN 存储库、但没有找到该 PCN、因此一定还没有在系统中注册、这令人惊讶。

    似乎 PCN 是指 TL16C754BPN 器件的替代产品、推荐使用 TL16CP754CPMR。 除了 PCN 中列出的推荐替换产品外、我们没有迁移指南。

    至于两款器件之间的差异、其中一个主要区别是它们不兼容 P2P。 "C"版本提供 PN 和 FN 封装类型、其中一类具有80个引脚、另一类具有68个引脚。 "CP"版本采用64引脚封装。 另一个因素是 、"CP"器件较新、采用改进的工艺技术制造而成、因此芯片尺寸更小、我认为整体成本结构更好。 它支持 RS 至485模式支持、与旧款 TL16C754B 器件相比、它还有几个额外的特性。

    "Kannan 要求提供更详细的差异列表、即迁移指南。"

    以下是我在并排比较数据表时发现的差异:

     

    主要区别在于将更改封装的引脚数和特性列表。 "CP"版本增加了两个额外的模式 RS 至485、以及数据表第41页上的更加复杂的红外协议模式。 电源电压差异以及晶体振荡器和时钟支持。

    总的来说、从软件的角度来看、它们非常相似。 内部寄存器映射几乎相同、波特率的配置方式也相同。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,先生! 我感激您的帮助。