Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204
您好!
TMDS1204需要引导代码还是 I2C 配置寄存器表? 或者、使用图中所示的硬件自举引脚设置是否足够?

谢谢!
杰夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jeff、
您只希望交流电容器位于 TMDS1204的输出端。
子卡图与数据表中的图8-3类似。 因此、如果在 HDMI 源应用中使用交流耦合 TX 模式(AC_EN =高电平)、则必须在 TMDS1204的每个 OUT 引脚上(OUT_D2:0P/N 和 OUT_CLKp/n)交流耦合电容器和 HDMI 插座之间放置一个连接到 GND 的外部499 Ω 下拉电阻。 499 Ω 电阻器的作用是将共模电压设置为符合 HDMI 标准的电平。
谢谢。
扎赫