This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:引导代码和寄存器设置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257105/tmds1204-boot-code-and-register-setting

器件型号:TMDS1204

您好!

TMDS1204需要引导代码还是 I2C 配置寄存器表? 或者、使用图中所示的硬件自举引脚设置是否足够?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  

    您可以在引脚搭接模式或 I2C 模式下使用 TMDS1204。 引脚设置可能因应用而异、但图9-10是 TMDS1204可能的引脚搭接配置的示例。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    下面是方框图、有关子板转接驱动器原理图、我有两个问题、如下所示。

    1.交流电容器应靠近主板或子板?(子板上的 HDMI 连接器)或交流电容器均应放置在主板和子板上。

    2. 499 Ω 电阻器 应靠近主板或子板?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    您只希望交流电容器位于 TMDS1204的输出端。

    子卡图与数据表中的图8-3类似。 因此、如果在 HDMI 源应用中使用交流耦合 TX 模式(AC_EN =高电平)、则必须在 TMDS1204的每个 OUT 引脚上(OUT_D2:0P/N 和 OUT_CLKp/n)交流耦合电容器和 HDMI 插座之间放置一个连接到 GND 的外部499 Ω 下拉电阻。 499 Ω 电阻器的作用是将共模电压设置为符合 HDMI 标准的电平。

    谢谢。

    扎赫