Other Parts Discussed in Thread: THVD1520, THVD1420, SN65HVD3088E, TVS0701, TPD1E10B09
主题中讨论的其他器件:THVD1420、THVD1520 、 TVS0701、 TPD1E10B09
您好,专家
这是客户的 RS485项目。 客户使用 THVD1420时、系统能够以10Mbps 的速率正常工作。
但是、如果客户将 THVD1420更改为 THVD1520 、 如果波特率 高于大约4Mbps、系统将会发生故障。
如果客户使用 SN65HVD3088E, 如果波特率 高于 大约 5Mbps,系统将发生故障。
附加是测试结果。
我能做些什么来改善这家酒店吗?

e2e.ti.com/.../Ti_5F00_THVD1420DR1520DRSN65HVD3088EDR.xlsx
此致
尼克