This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:不能在高波特率下工作

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520, THVD1420, SN65HVD3088E, TVS0701, TPD1E10B09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255674/sn65hvd3088e-can-not-work-at-high-baudrate

器件型号:SN65HVD3088E
主题中讨论的其他器件:THVD1420、THVD1520 TVS0701TPD1E10B09

您好,专家

这是客户的 RS485项目。 客户使用 THVD1420时、系统能够以10Mbps 的速率正常工作。

但是、如果客户将 THVD1420更改为 THVD1520 、  如果波特率 高于大约4Mbps、系统将会发生故障。

 如果客户使用 SN65HVD3088E,  如果波特率 高于 大约 5Mbps,系统将发生故障。

附加是测试结果。

我能做些什么来改善这家酒店吗?

 

e2e.ti.com/.../Ti_5F00_THVD1420DR1520DRSN65HVD3088EDR.xlsx

此致

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到任何终端电阻器。 它们在别的地方吗? 你能展示连接到总线的所有内容吗?

    使用示波器检查波形。 我想上升/下降沿太慢、因为总线上的电容太大。 (据我所见、TVS 二极管的 pF 为2000。 检查删除它们是否有用。 有些 TVS 器件的电容较低、例如 TVS0701或 TPD1E10B09。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    几个要点-这主要反映了 Clemens 响应。

    1.您能展示整个总线连接到什么吗? 我没有看到终端电阻器 (就 SN65HVD3088E 的速度而言-在开始考虑传输线路效应之前、您的总线不必花费很长时间-即、如果没有端接电阻器、总线的 SI 可能会受到影响-这可能不是唯一的原因、但它可能处于 至少要部分负责。 此外、额外的电容或保护二极管也很重要。

    2.我确实认为总线电容对于较高速时的性能下降有很大的影响。 使用的二极管似乎是2000pF -它非常高-作为参考、我们测量54欧姆负载下的差分上升和下降时间(我们在此处得出器件数据速率) (例如、将2个+/-10% 120欧姆电阻器并联、以便匹配适当的 RS 至485总线设置)和50pF 差分电容器。 我们不使用额外的接地电容来测试这一点-由于总线电容的原因、您将会遇到一些压摆率限制。 当总线引脚旁边有大量分立电容时、您的性能会随着速度的增加而降低。  

    请告诉我有关其他总线连接的信息、但目前似乎有非常容性的二极管+无端接的可能性(我不确定您的系统中有多少个节点-如果应用是点对点的、则应端接 A/B; 我认为由于这是一个多协议 RS - 232/RS-485 RS 它是点对点,但请纠正我,如果我错).

    如果您能获得总线上波形的示波器快照、您应该能够看到输出-我想总线电容可能会限制转换率。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,帕克

    感谢您的回复,客户通过连接两个相同的原型点对点地测试 RS485。 不存在端接电阻器。

    我将要求客户添加一个端接电阻器并进行更多测试。

    谢谢

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个接收器都必须连接一个端接电阻。 因此、如果您要更改/UART2/3、那么您需要两个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请告诉我、您何时能够在终止后获得数据、以便了解有多大的改进。 此外、如果它们可以切换到容性更低的二极管、那么这也很可能提供很多好处。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,帕克

    终端电阻器可以正常工作、谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我很高兴听到它起作用!

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森