This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:DS90UB928QEVM 全新用户指南

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1250591/ds90ub928qevm-ds90ub928qevm-new-user-guide

器件型号:DS90UB928QEVM
主题中讨论的其他器件: ALPUSB2ANY

您好!

您能否向我发送新 DS90UB928QEVM 电路板用户指南(版本 SV600901 B-001)?

自2013年2月起的 SNLU131与此 PCB 不匹配。

桶形连接器是否需要5V 或12V 电源?

用户指南介绍了5V、PCB 上是含有12V 的标签!

此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    在更改 EVM 电路板中的某些器件时、电源会有所不同。 如果您的电路板在电源引脚中显示+12V 输入、请在用例中使用+12V。 UB928外部电路和相对设置等其他电路与用户指南中的内容相同。  我们知道 EVM 和用户指南之间存在差异。 它将很快更新。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    ALP SW 无法连接到 EVM。 没有 LED 亮起。

    让 EVM 运行所需的其他参数。 我可能会测量电源12伏之外的其他电压。

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    您是说 ALP 无法识别 EVM、还是它已连接但 EVM 的 LED 无法亮起?

    您能分享 ALP 屏幕的屏幕截图吗? 此外、由于您最近询问了 ALP 配置、请检查是否仔细设置了 ALP 设置。 (链接)

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    EVM 未连接到 ALP 软件、并且没有 LED 亮起。

    第一个屏幕截图是关于连接的 DS90UB927 EVM。

    然后、我断开 EVM、断开 USB2ANY、关闭 ALP 软件。

    然后连接 USB2ANY、连接 DS90UB928QEVM 并为其供电、打开 ALP 软件、截取屏幕截图。

    EVM 928处于关闭或深度睡眠状态、因为该板不需要12V 电源上的电流。 它位于1mA 以下。

    我无法测量12伏电源以外的其他电压。  

    是否缺少用于生成内部电压的跳线、例如 VDD33C、+1.8V、+3.3V

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    您需要将配置文件更改为 UB928进行配置。  

    是否缺少用于生成内部电压的跳线、例如 VDD33C、+1.8V、+3.3V

    [/报价]

    我不知道您是如何设置它的。 如果在 ALP 中更改配置文件后无法正常工作、请分享 EVM 的实际图片。

    该主题可能对928EVM 有所帮助。 (链接)

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    这是我的设置:

    电源为12V、但无电流。  

    从 EVM 到 USB2ANY 的 I2C 信号都是低电平(0V)、我认为928没有电源。

    我应该设置哪个跳线、或者我应该使用其他电压来支持 EVM。 也许在 VDD33C 采用3.3V 电压?

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    • 您可以共享 EVM 的背面吗? 为什么要通过 USB2ANY 进行连接? 要连接 ALP、您可以通过 mini USB 连接器(J13)使用
    • C32和 U8之间似乎有一根导线。 我不确定器件是否已经连接、或者您已经连接、但我们的 EVM 上没有接线。
    • 电路板应在外部3.3V (JP5)的情况下工作、而不需要外部12V 输入。 如果仍无法正常工作、您可以检查电源插座 U8/U9以正确获得3.3V/1.8V 输出。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    Mini USB 无法用于我的笔记本电脑、因此我切换到 USB2ANY。 参阅

    关于 :DS90UB927QEVM:NSC USB nano 驱动器

    这是我的928 QEVM 的背面。

    我仅连接了 I2C 和 GND 线(J8)、没有其他内容。

    我是否应该将3.3V 连接到名为 VDD33C 的 J10?

    或 JP5、分别是1.8V 和1.8V?

    此标签位于此 QEVM 的运输箱上:

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    我认为您需要测试隔离测量。 请告诉我测量的是什么值。

    1. 将 PDB 开关设置为低电平
    2. 施加12V 电压
    3. 测量 VDD 电源轨电压  
      1. 12V
      2. 3.3V
      3. 1.3V
      4. VDDIO 引脚

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    PDB 变为低电平、

    施加12V 电压

    3A:J17为12V、来自 J11的 GND

    3B:J10 VDD33C 为0V

    3c:JP5为0V

    3D:DDIO 为0V

    我应该在 USB-Mini 上使用5V 电压为电路板供电、还是在 J10上使用3.3V 电压为电路板供电?

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    我在之前的回复中漏掉了一条评论。 请使用 J12和 J18上的跳线重试。 跳线是 Us 和我可以测量电源轨电压的唯一区别。 请确保使用电源轨电压和 GND 执行测量。 (J20和 J17)、(J10和 J11)、(JP5上的双引脚接头)、(JP1上的 VDDIO 和 GND)

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    通过在 J12和 J18上放置跳线、电路板的12V 电源电流为0.2A。

    我可以在跳线 J10上测量3.3V、在跳线5上测量1、8V。 这似乎是可以的。

    在下一步中、我连接了 USB2ANY 适配器并启动 Analog LaunchPAD 软件。

    但我无法建立联系。

    然后、连接我的 Oszilloskop、测量 I2C 导线。 它们处于高电平、但我无法触发到下降沿、即 I2C 启动条件。

    我还可以检查什么?
    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    由于电源轨工作正常、因此我们应重点关注 I2C。

    1. 您刚才提到迷你 USB 不能用于笔记本电脑、尽管 USB2ANY 上的输入是迷你 USB、但它在 USB2ANY 上是如何工作的? 您能否澄清一下 EVM 上的 mini USB 无法正常工作、或者笔记本电脑上的 USB 端口无法正常工作?
    2. 请分享电缆的正面图片、其中焊接了 USB2ANY 电缆上的 SCL、SDA 和 GND。
    3. 您可以检查连接吗? 黑色- GND、粉色- SDA、蓝色- SCL
    4. 请再次检查 EVM 上 GND、SDA 和 SCL 的焊接条件是否良好。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    1.我的笔记本电脑没有从板载 I2C 芯片加载驱动程序。 这不是´s´s 从 USB 电缆,它"只有"一个驱动程序问题。 这是´s 换用 USB2ANY 适配器的原因。 通过这张幻灯片、我可以连接到 DS90UB927、

    SDA、SCL 和 GND 之间无短路。

    SDA 和 SCL 在黑色连接器上为高电平、因此连接应该正常。

    我还能检查什么?

      

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    1. 请检查公侧 SDA、SCL 和 GND 是否正确连接。
    2. 我需要检查 USB2ANY 和笔记本电脑之间的连接。 当 USB2ANY 仅连接到笔记本电脑时、您是否可以在 ALP 中看到配置文件? (请勿将 SDA、SCL 和 GND 连接到 EVM)

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    1.检查导线。  

    此屏幕截图是在未连接 EVM 的情况下制作的、仅连接 USB2ANY。

     

    我认为这个部件可以正常工作、因为我能够连接到925 EVM。

    优于928 EVM。

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    在928 EVM 设置与我们之间没有任何差异。 由于您可以测量电源轨上的正确电压并识别 ALP 上的配置、因此我想这不是关于硬件的问题。

    您需要将配置文件更改为 UB928进行配置。  

    [/报价]

    您是否将个人资料更改为928? 更改配置文件后、请检查它是否能够在"Script"选项卡上读取 I2C 地址、如下所示。  

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    更改为 DS90UB928后、我可以测量 USB2ANY 和 EVM 之间的 I2C 通信!

    ALP 现在是否已与 EVM 连接?

    那么我可以将 LVDS 序列化到 FPD 再序列化回到 LVDS?

    此致 Reiner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reiner:

    如果可以读取解串器 I2C 地址、则意味着 ALP 已连接到 EVM。  可以在串行器和解串器之间对其进行配置、并且可以在模式选择匹配时看到锁定 LED 亮起。

    我建议您观看视频 (使用 Analog Launch Pad (ALP) GUI 配置 FPD-Link EVM)、并参考 FPD-Link 学习中心中对您有帮助的视频。 (链接)

    问题解决后、我关闭该请求单。 如果还有其他问题、请询问新问题。

    此致!

    约什