主题中讨论的其他器件: ALP、 USB2ANY
您好!
您能否向我发送新 DS90UB928QEVM 电路板用户指南(版本 SV600901 B-001)?
自2013年2月起的 SNLU131与此 PCB 不匹配。
桶形连接器是否需要5V 或12V 电源?
用户指南介绍了5V、PCB 上是含有12V 的标签!
此致 Reiner
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否向我发送新 DS90UB928QEVM 电路板用户指南(版本 SV600901 B-001)?
自2013年2月起的 SNLU131与此 PCB 不匹配。
桶形连接器是否需要5V 或12V 电源?
用户指南介绍了5V、PCB 上是含有12V 的标签!
此致 Reiner
尊敬的 Reiner:
在更改 EVM 电路板中的某些器件时、电源会有所不同。 如果您的电路板在电源引脚中显示+12V 输入、请在用例中使用+12V。 UB928外部电路和相对设置等其他电路与用户指南中的内容相同。 我们知道 EVM 和用户指南之间存在差异。 它将很快更新。
此致!
约什
Josh、您好!
ALP SW 无法连接到 EVM。 没有 LED 亮起。
让 EVM 运行所需的其他参数。 我可能会测量电源12伏之外的其他电压。
此致 Reiner
尊敬的 Reiner:
您是说 ALP 无法识别 EVM、还是它已连接但 EVM 的 LED 无法亮起?
您能分享 ALP 屏幕的屏幕截图吗? 此外、由于您最近询问了 ALP 配置、请检查是否仔细设置了 ALP 设置。 (链接)
此致!
约什
Josh、您好!
EVM 未连接到 ALP 软件、并且没有 LED 亮起。
第一个屏幕截图是关于连接的 DS90UB927 EVM。
然后、我断开 EVM、断开 USB2ANY、关闭 ALP 软件。
然后连接 USB2ANY、连接 DS90UB928QEVM 并为其供电、打开 ALP 软件、截取屏幕截图。
EVM 928处于关闭或深度睡眠状态、因为该板不需要12V 电源上的电流。 它位于1mA 以下。
我无法测量12伏电源以外的其他电压。
是否缺少用于生成内部电压的跳线、例如 VDD33C、+1.8V、+3.3V
此致 Reiner
尊敬的 Reiner:
您需要将配置文件更改为 UB928进行配置。
是否缺少用于生成内部电压的跳线、例如 VDD33C、+1.8V、+3.3V
[/报价]我不知道您是如何设置它的。 如果在 ALP 中更改配置文件后无法正常工作、请分享 EVM 的实际图片。
该主题可能对928EVM 有所帮助。 (链接)
此致!
约什
Josh、您好!
这是我的设置:
电源为12V、但无电流。
从 EVM 到 USB2ANY 的 I2C 信号都是低电平(0V)、我认为928没有电源。
我应该设置哪个跳线、或者我应该使用其他电压来支持 EVM。 也许在 VDD33C 采用3.3V 电压?
此致 Reiner
尊敬的 Reiner:
此致!
约什
Josh、您好!
Mini USB 无法用于我的笔记本电脑、因此我切换到 USB2ANY。 参阅
关于 :DS90UB927QEVM:NSC USB nano 驱动器
这是我的928 QEVM 的背面。
我仅连接了 I2C 和 GND 线(J8)、没有其他内容。
我是否应该将3.3V 连接到名为 VDD33C 的 J10?
或 JP5、分别是1.8V 和1.8V?
此标签位于此 QEVM 的运输箱上:
此致 Reiner
尊敬的 Reiner:
我认为您需要测试隔离测量。 请告诉我测量的是什么值。
此致!
约什
Josh、您好!
PDB 变为低电平、
施加12V 电压
3A:J17为12V、来自 J11的 GND
3B:J10 VDD33C 为0V
3c:JP5为0V
3D:DDIO 为0V
我应该在 USB-Mini 上使用5V 电压为电路板供电、还是在 J10上使用3.3V 电压为电路板供电?
此致 Reiner
尊敬的 Reiner:
我在之前的回复中漏掉了一条评论。 请使用 J12和 J18上的跳线重试。 跳线是 Us 和我可以测量电源轨电压的唯一区别。 请确保使用电源轨电压和 GND 执行测量。 (J20和 J17)、(J10和 J11)、(JP5上的双引脚接头)、(JP1上的 VDDIO 和 GND)
此致!
约什
Josh、您好!
通过在 J12和 J18上放置跳线、电路板的12V 电源电流为0.2A。
我可以在跳线 J10上测量3.3V、在跳线5上测量1、8V。 这似乎是可以的。
在下一步中、我连接了 USB2ANY 适配器并启动 Analog LaunchPAD 软件。
但我无法建立联系。
然后、连接我的 Oszilloskop、测量 I2C 导线。 它们处于高电平、但我无法触发到下降沿、即 I2C 启动条件。
我还可以检查什么?
此致 Reiner
尊敬的 Reiner:
由于电源轨工作正常、因此我们应重点关注 I2C。
此致!
约什
Josh、您好!
1.我的笔记本电脑没有从板载 I2C 芯片加载驱动程序。 这不是´s´s 从 USB 电缆,它"只有"一个驱动程序问题。 这是´s 换用 USB2ANY 适配器的原因。 通过这张幻灯片、我可以连接到 DS90UB927、
SDA、SCL 和 GND 之间无短路。
SDA 和 SCL 在黑色连接器上为高电平、因此连接应该正常。
我还能检查什么?
此致 Reiner
Josh、您好!
1.检查导线。
此屏幕截图是在未连接 EVM 的情况下制作的、仅连接 USB2ANY。
我认为这个部件可以正常工作、因为我能够连接到925 EVM。
优于928 EVM。
此致 Reiner
尊敬的 Reiner:
在928 EVM 设置与我们之间没有任何差异。 由于您可以测量电源轨上的正确电压并识别 ALP 上的配置、因此我想这不是关于硬件的问题。
您需要将配置文件更改为 UB928进行配置。
[/报价]您是否将个人资料更改为928? 更改配置文件后、请检查它是否能够在"Script"选项卡上读取 I2C 地址、如下所示。
此致!
约什
Josh、您好!
更改为 DS90UB928后、我可以测量 USB2ANY 和 EVM 之间的 I2C 通信!
ALP 现在是否已与 EVM 连接?
那么我可以将 LVDS 序列化到 FPD 再序列化回到 LVDS?
此致 Reiner
尊敬的 Reiner:
如果可以读取解串器 I2C 地址、则意味着 ALP 已连接到 EVM。 可以在串行器和解串器之间对其进行配置、并且可以在模式选择匹配时看到锁定 LED 亮起。
我建议您观看视频 (使用 Analog Launch Pad (ALP) GUI 配置 FPD-Link EVM)、并参考 FPD-Link 学习中心中对您有帮助的视频。 (链接)
问题解决后、我关闭该请求单。 如果还有其他问题、请询问新问题。
此致!
约什